This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141:当电压跟随器中没有传感器连接到输入时、输出会变为高电平。

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210964/tle2141-output-goes-high-when-no-sensor-connect-to-input-in-voltage-follower

器件型号:TLE2141

我为交流信号设计了一个电压跟随器。 电源为+18V 和-18V。  

但 当没有传感器连接到输入时。 输出变为+18V。 我知道这是因为放大器的正输入是悬空的、从而放大了干扰信号。 但我怎样才能解决呢?

另外还需要用放大器设计电压跟随器后面的电路、输出2V 以下的信号、过滤2V 以上的信号。 如何不影响电压跟随器的反馈?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在输入端添加一个下拉电阻器。 它必须足够弱以不影响信号源、但也必须足够强以克服输入偏置电流。

    如果您的软件知道传感器何时断开连接、您可以在运算放大器前面添加多路复用器。

    "筛选"是什么意思? 输出电压应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunfeng:

    你的线程与这个有什么关系吗?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210972/is-there-a-design-output-voltage-limiter-circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Clemens,

    感谢您的答复。  

    遗憾的是、我的应用程序是针对整个系统的附加监视器、因此我不知道传感器何时会断开。 也不想降低我的输入电阻(任何并联的电阻器都将增大或减小我的输入阻抗)。 这是一个令人困惑的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yungfen:

    在任何情况下、您都迫切需要在 OPAMP 前面的输入与信号接地之间连接一个电阻器、否则输入偏置电流将无法流动、并且 OPAMP 会停止工作。

    因此、您应该选择一个具有极低输入偏置电流的 OPAMP、以便可以选择相当高的输入电阻器。 TLE2141是一款具有极高输入偏置电流的双极运算放大器、非常适合您的应用。 最好选择一个 CMOS-OPAMP 或一个具有 JFET 输入的 OPAMP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kai

    非常感谢。