This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:使用 AMC1200时计算电压滤波器极点

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212161/amc1200-calculation-of-voltage-filter-pole-when-amc1200-is-used

器件型号:AMC1200

查看电机控制示例代码的 MCU 侧时、感应侧需要电压滤波器极、但参考电路是简单的分压器。

我正在使用一个使用 AMC1200进行电压检测的平台。   

您能否提供指导、说明如何使用包含的 AMC1200计算电压滤波器极点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是否有您要参考的某种设计?  

    AMC1200通常连接到分压器进行电压测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    MCU 侧/示例代码仅使用带有电容器的分压器作为滤波器。  spruhj1i.pdf、第243页作为示例。

    基于 AMC1200的设计在输入端有分压器、但没有电容器。  我想知道 AMC1200内部是否滤波、或者基于 AMC1200的设计是否缺少电容"无关"或"缺失"。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您提供此详细信息-我不熟悉本文档、因为我支持 AMC1200。 我们建议使用一个带有差分输入电容器的 RC 滤波器充当电荷桶-因为 AMC1200的输入结构类似于 SAR ADC。 对于电压感测、如果信号频率低于或许不必这样做。