This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:有关 INA293调试的问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212210/ina293-questions-concerning-ina293-commissioning

器件型号:INA293

Hallo 在一起

 

我们正在计划使用 INA293B1进行设计、以便测量分流电流并检测短路电流。

 

µs 尽快检测短路电流、我们需要2.5V/μ s 的 INA293的完全压摆率、如数据表中所述。

 

在第一次测试中(VCC=19V、CVCC=100nF、Ta=25°C、INA293B2、输出:探头10:1、 10pF)、当负输入连接到 GND 时、对于正输入的输入斜坡为0.5V、显示大约1,25µs μ s 的延迟、直至

INA293会对输入电压做出反应。 (您可以在附录„slave-rate-ina293.png "中看到这种行为)

 

µs µs 的是从大约1、3V/μ s 开始变化的压摆率(数据表中压摆率的一半、上升到3V/μ s)

请参阅„图片 slave-rate-ina293--00001.png"和„slave-rate-ina293--00005.png"

 

µs 来自数据表的表7-2响应时间在 Vin= 0、3V 时的响应时间在我们的例子中应该是(0、3V * 50V/V)/2、5V/μ s=5 μ s 6µs。

 

在本例中、我们有9µs Ω。 „slave-rate-ina293--00006.png"

 

Question:

 

  • 第一次延迟的原因是什么?
  • 使用两种不同的压摆率是什么原因?
  • 测量的响应时间与数据表中计算出的响应时间/响应时间之间存在差异的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    对于第一个延迟、通常是在您开始时、您有一个等于或低于零的电压开始或者有一个输出饱和的点。  我不确定这是否正是这种情况,因为我无法分辨 INA293B1输出的零(我假设它开始时是零输出)。  当输出饱和(0V 时输入)时、器件需要一些时间才能恢复。  您可能会看到器件之间存在一些差异、因为器件上的失调电压可能为正、也可能为负。  这会导致传播延迟和较慢的压摆率。  脱离这种饱和输出状态会使输入转换更慢、直到它在某些内部节点上完全恢复。  这就是您看到的两个压摆率的原因。  因为一开始时输入较大。  

    如果您可以处理较小的增益误差和失调电压误差、相应的解决方法是添加一个与其中一个输入串联的电阻器、因为这将导致正失调电压。  20µA * 10Ω= 200uV 输入偏移。  它的增益误差会随着 Ib 随 Vsense 的变化而变化。  如果您将其放置在 IN+引脚上、增益将增大、如果您将其放置在 IN-上、则增益将减小。  一个示例是10Ω*- 120µA * 20V/V = 24mV 输出误差(数据表中的120µA @900mV 输入 Vsense 图6-15) 24mV/900mV*100 = 2.66%误差。

    此致、

    Javier