This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2625:ADA4807-2ACPZ-R2的正确替代产品?

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2863, OPA2863A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211885/opa2625-right-alternative-for-ada4807-2acpz-r2

器件型号:OPA2625
主题中讨论的其他器件:OPA2863OPA2863A

大家好、

ADA4807-2ACPZ-R2的正确替代产品是什么?


此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San、

    您的应用感兴趣的主要规格是什么?

    如果需要 RRIO 输入/输出功能、 OPA2863A 可在功耗极低且业界最高精度的条件下、以最大 1.2uV/C 的漂移

    如果需要低噪声密度、 OPA2625 将是具有2.5nV/rtHz 噪声密度、2mA 每通道静态电流和 NRI/RRO 功能的合适器件。

    谢谢

    Bharat Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bharat、  

    我看过的是 OPA2863、它是非常好的新器件-有问题吗? 首页说明了主动短路限制、这在低功耗器件中很少见-如果是输出级设计元件、该规格行中有不止一个典型值、但这就是我看到的全部。 此器件是否确实具有主动短路保护功能、或只是常规的基极驱动限制功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、进一步看看、还有更多问题吗?  

    为什么器件型号中有一个之前为等级较低失调电压版本保留的 A? 在世界上,最后一句话是什么意思——也许是纯粹的标记?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、首页上很少看到有保证的漂移、您是否失去了测试级别列? 那么、这是通过特性测试还是保证?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    问得好!

    1. OPA2863A 有专用电路在短路情况下限制输出电流。 还可以防止发生输出短路时器件受到任何潜在的损坏、例如当器件暴露在恶劣环境下时。

    2. A 后缀是用于高级零件的,这是正确的。 这就是较低精度的 OPA2863可提供最大值的原因 1.3mV 失调电压和3.5uV/C 温漂、而精度更高的器件修整了 OPA2863 提供最大95uV 偏移和1.2uV/C 漂移。

    3.偏移漂移规格最大 1.2uV/C 由温度特性和多个器件批次确保、实际器件上的漂移值实际上远低于该值。 OPA2863A 在封装内进行了调整、以实现出色的精度性能 并消除与封装相关的任何移位。

    此致、

    Bharat Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 规格范围内的单独数据表。 原始设备上的 TI 工作表?  

    对短路线路没有限制、我想、这样就没有在 ATE 上进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出短路电流规格在表征上经过了温度测试、而不是在 ATE 中进行测试。