This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ?有一个设计:输出电压限制器电路

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210972/is-there-a-design-output-voltage-limiter-circuit

主题中讨论的其他器件:TLE2141

输入信号是±17V 正弦波。 但有用信号处于±2V 之内。 因此我 在电压跟随器后添加一个齐纳二极管。 但它会影响反馈。  

是否有适当的改进方法?

此外、如果未连接输入信号、电压跟随器的输出将增加到正功率。 为了不影响输入阻抗、如何改善它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunfeng:

    首先、您的电源电压过高。 +/-20V 是绝对最大额定值。 您应保持在该限值以下。 最好使用高达+/-18V 的电源电压运行运算放大器。

    然后、我会在输入端添加一个分压器、使输入信号保持至少比正电源电压低2.25V。 请参阅产品说明书的第7.3.5节"原因"。 这也会解决您的第二个问题。

    Unknown 说:
    此外、如果未连接输入信号、电压跟随器的输出将增加到正功率。 为了不影响输入阻抗,如何改善它?

    您的应用可承受多大的输入阻抗?

    我不明白这句话:

    Unknown 说:
    输入信号是±17V 正弦波。 但有用信号处于±2V 之内。 因此我 在电压跟随器后添加一个齐纳二极管。 但它会影响反馈。  [/报价]

    这话具体是什么意思? 输入信号通常在+/-2V 范围内、但有时可能上升至+/-17V?

    请记住、您的电路仅限制正信号。 此外、1N2804是6.8V 齐纳二极管。

    您可以这样做:

    为简单起见、仅显示一个极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kai,

    感谢您的答复。

    实际上、我在电路板上使用了 TLE2141、但在 TINA 中没有找到此器件、所以我在仿真中使用了 OPA。

    而我的应用是针对整个系统的额外监控器、因此我无法更改输入信号。

    您说这是什么意思? 输入信号通常在+/-2V 范围内、但有时可能上升到+/-17V?

    是,您是对的。  

    ?担心的是、如果齐纳二极管直接连接在放大器后面、它是否会像大电容 Δ I 一样引起自励振荡

    因此我在齐纳二极管之前添加了一个电阻器。 (__LW_AT__齐纳二极管的 Vz 为3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunfeng:

    TLE2141的模型可以在 TLE2141的产品网站上找到:

    TLE2141 TINA-TI 参考设计(修订版 B)