This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7316:提高 VGA 信号质量

Guru**** 2643545 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206339/ths7316-enhance-vga-signals-quality

器件型号:THS7316

您好!

由于板对板连接器的 PCB 传输以及较长的 PCB 走线长度(20英寸)、您会推荐这样的解决方案来提高 R、G、B、Hsync 和 Vsync 的 VGA 信号质量。

有关连接的详细信息、请参见下图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    感谢您提供图表。 在电路板之间移动信号时、应特别注意事项。 总体 PCB 布局建议是将器件放置在尽可能靠近设计中下一个元件的位置。 我有几个问题可以帮助提供最佳建议。

    是否有需要使用主板和子板的设计要求? 如果是、您能否说明电路板之间正在使用什么连接器?  
    您在测试过程中是否遇到信号完整性问题?

    其他一些注释-远距离处理视频信号时、观察阻抗匹配非常重要。 数据表第一页中的下图通过 直接位于放大器输出端的75 Ω 无源串联电阻对此进行了说明。 后面的圆柱形元件代表线缆的任一长度、在这个情况下为您的板间连接器、此连接器随后应由另外一个75Ω Ω 电阻器端接。

    此外、板间连接器和电路板走线还应具有75Ω Ω 阻抗匹配、这一点很重要。 我利用提供的图表来帮助说明这一信息。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    感谢您的反馈。

    以下网站的产品是我们在设计中使用的板对板连接器

    https://catalogs.glenair.com/view/672410322/4/

    我必须更新更清晰的 VGA 信号架构图片,见下图。

    基于这种架构,我们连接 VGA 显示器,它有失真(阴影)问题,见 下图。

    我觉得 THS7316可以解决这个问题吗?  

    对于75阻抗,它是否仅与 R、G、B 三个信号有关?  Hsync 和 Vsync 的阻抗如何?

    此致、

    希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shichin:

    如果您要实现最高性能、则不能这样做。 "DP 到 VGA 桥接器"和监护仪之间的线路特征阻抗存在中断。 主板上、背板上、子板上、与 VGA 连接器本身之间的每个连接器上都出现断裂。 每次中断都意味着产生回波、这可能会完全破坏信号完整性。

    "DP 到 VGA 桥接器"和监视器之间的整条线必须具有相同的特征阻抗。 如果 VGA 电缆的种族主义阻抗为75R、则整个线路的特性阻抗也必须为75R。

    请记住、"DP 到 VGA 桥接"的输出端必须安装75R 串联端接电阻器。 而监控器输入端的75R 电阻器必须从每条信号线安装到接地端。 在这些端接电阻之间、从"DP 到 VGA 桥接"到监控器的整条线也必须具有75R 的特性阻抗。

    这意味着在您的器件中、从每条线路到信号接地端不得放置一个额外的75R 电阻。 这也意味着您必须为主板、背板和子板上提供75R 特性阻抗的所有视频信号选择布局。 这意味着您必须采用微带线或带状线技术来执行这些线。

    另一个补救措施是,您将 VGA 连接器直接安装在"DP 到 VGA 桥接器"的输出端(在75R 系列端接电阻器后面!) 将 VGA 电缆从该 VGA 连接器安装到子板上的 VGA 连接器,以便视频信号现在通过 VGA 电缆传输,而不必再通过背板和所有非视频板对板连接器传输。

    是的、当您通过75R 电缆传输 Hsync 和 Vsync 信号时、也需要75R 端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的专家建议!

    因为所有电路板都需要通过板连接至板连接器、所以我们无法使用 VGA 电缆连接该板。

    除了匹配的75欧姆阻抗外,您是否认为 THS7316 是在这种长度连接中增加以提高信号完整性的选项?

    如果答案是肯定的、那么 Hsync 和 Vsync 信号情况如何? 还需要什么?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

     通常、Hsync 和 Vsync 信号频率非常低、这意味着这些信号的阻抗匹配不应该是问题。 如果信号频率低于几 MHz、则总长度20英寸不会是问题。  

      本文 提供了用于防止反射的电缆长度阈值与信号频率的表格。  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您发送编修。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    我不知道您在"DP 到 VGA 桥接器"方框中使用的是什么、也不知道您是否还需要在信号链中使用额外的低通滤波器。 如果"DP 到 VGA 桥接器"的输出端已经有75R 视频驱动器、那么您将不需要额外的 THS7316。

    在任何情况下、您都迫切需要在"主板"、"背板"和"子板"上使用微带线或带状线技术。 但即便如此、由于信号路径中有如此多的非视频板对板连接器、您可能无法实现最高性能。

    我会谨慎处理 Hsync 和 Vsync 信号。 尽管与 RGB 视频信号相比带宽似乎有些低、但干净的 Vsync 边沿、尤其是 Hsync 信号、可能对于正确触发很重要。 我看到过一些应用、其中由于电缆端接不理想而导致 Hsync 信号产生不必要的回声、会产生问题。

    另外、使用正确端接的电缆远不止避免不必要的反射(回声)。 只有在端接正确的电缆中、波形数据包才完全在电缆内部运行(同轴电缆、微带线、带状线等)、而波形数据包的任何部分都不会离开电缆、并且部分内容在电缆外部运行。 因此、使用正确端接的电缆对于隔离彼此靠近运行的 HF 信号也至关重要、就像在"RGB + Hsync + Vsync"应用中一样。 因此、我还会为 Hsync 和 Vsync 信号使用75R 端接。

    凯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好的、明白了!

    感谢您的建议!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们还测量了 VGA 信号(参见匹配)、您是否认为阴影图像是否由测量信号的过冲引起?

    THS7316是否可以解决该问题?

    e2e.ti.com/.../Shadow-image.docx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    当您以不同的方式运行 RGB 信号和 SYNC 信号时(使用和不使用电缆端接)、则信号会出现不同的延迟、并且同步可能会受到影响。 因此、务必以完全相同的方式处理 RGB 信号和同步信号、并使用适当的电缆端接。 因此、我将用于所有信号、这些信号具有完全相同的驱动器、相同的端接以及相同的微带线或带状线结构。

    大家可以在图 Nr. 5中很好地看到图 NR 中所示的红色信号的振铃。 3.这是所涉及信号的电缆端接不当直接导致的。

    并且在图 Nr.1中、可以看到 HSYNC 信号和红色信号之间出现不必要的交叉耦合。 这种交叉耦合也是所涉及信号的电缆端接不正确所直接导致的结果。

    我非常喜欢你的照片,因为它们很好地证明了你的应用程序中发生了什么问题。 它们向您展示、改进电缆端接将解决您的所有问题

    THS7316是否可以解决此问题?

    您能展示一下"DP 到 VGA 桥接器"中的设备吗? 是否已有75R 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    附件是 DP 到 VGA 桥接器的原理图、供参考。

    顺便说一下、从您的角度来看、影子图像问题是由电缆端接不匹配导致的、我们是否需要添加 THS7316缓冲器芯片来增强由于 PCB 布线较长而导致的 RGB 信号驱动强度?  

    谢谢!

    希欣

    e2e.ti.com/.../DISPLAY-TO-VGA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shichin:

    我会尝试在每个输出(RGB、HSYNC 和 VSYNC)到信号接地之间连接一个75R 电阻器。 与提供电流输出的 DAC 结合使用时、应提供75R 的源端接。 将电缆直接连接到 DAC 输出(75R 电阻器连接到信号接地)、然后在显示器端仅在75R 电缆的末端安装75R 电阻器。

    对于该实验、我会考虑移除原理图中显示的所有许多滤波电容器和滤波电感、因为这些电感会导致额外的和不必要的信号延迟。