This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2378:什么是替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2335, OPA2391, OPA2369, OPA2378, OPA2387, OPA2348, OPA2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211299/opa2378-what-is-a-replacement

器件型号:OPA2378
主题中讨论的其他器件: OPA2387、OPA2335 、OPA2391 、OPA2369、 OPA2348、OPA2186

我可以用什么替代我的 opa2378

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2378最接近的替代产品是自动置零 OPA2335、斩波 OPA2387或线性运算放大器 OPA2391。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 OPA2378不可用、我需要直接替换..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、SOT-23-8的唯一另一个双路运算放大器是微功耗 OPA2369、具有更低的带宽、且偏移和漂移高得多-请参阅下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的两难选择。 OPA2378 SOT 23-8即将上市吗? 我当前的 PCBA 上有19个此类传感器、目前不能改变设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看一下 OPA2348、我认为它是 SOT23-8的近似双通道版本。 RRIO、但 Vos 要高得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的精密放大器产品系列在上述 SOT-23-8封装中只有两个双通道、但 Micheal 是正确的、因为通用放大器产品系列在上述封装中具有 OPA2348。  然而、主要问题可能是其指定的最大偏移是+/-5mV。  OPA2378是已有20年历史的产品、没有 SOT-23-8的计划、但 在开发中将 提供该封装(我没有 RTM 日期)的新型双路运算放大器斩波器。

    以下是其他通用 SOT-23-8替代产品:  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#480=2%3B2&2954=SOT-23&2955=8&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是 、如果您使用4.5V 或更高的电源电压、我们现在可以直接替代产品- OPA2186。  BTW、DCN 和 DD 都是 SOT-23-8封装、区别在于 DDF 的外形比 DCN 更低(更薄)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电源是3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您不能将 OPA2186与3.3V Vs 结合使用