This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:AMC1302 TINA 波形失真

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211583/amc1302-amc1302-tina-waveform-distortion

器件型号:AMC1302
Thread 中讨论的其他器件: AMC1203

大家好、

我的客户正在使用 下面的 Tina 仿真文件评估 AMC1302、  

e2e.ti.com/.../IL_5F00_sensor-circuit_5F00_use-AMC1302.TSC

下面有一些客户提出的问题、

VM1和 VM2为 AMC1203输入和输出波形、三角波形有一些失真、是 AMC1302 BW 限制导致的吗?

2.使用 Rshunt 时的最大输入电流为80A  0.5mΩ μ A

  输出电压应该大约为多少  0.5mΩ Ω x 41 x 0.845 + 1.5 = 2.8858V、但 VF2电压为2.76V。 此电路中是否有一些损耗?

3.有1.54us 的输出延迟,这是 AMC1302内部延迟吗?

谢谢、此致

Eddie Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    1.是的,三角波形的"失真"或削波峰值是由于隔离放大器的带宽限制。 将输入信号频率降至6.6kHz 而不是66kHz、您可以看到输出不再受到带宽限制。

    2. 节点到节点、输入波形不使其达到80A、而是79.06A、该值在 AMC1302的输入端正确等于39.53mV。 AMC1302具有41的内部增益、该增益应该等于输出端的1.62V 峰值、但由于1号中所述的带宽限制、该值限制为1.48V。 乘以运算放大器的增益和失调电压、得出2.75V、可通过差分至 SE 级进行校正。  

    3、是的,是这样的。