您好、团队成员:
我收到了客户的问题。
如下图所示、添加数据表中推荐的外部限流电路、即使负载短路、也会防止电流超过50mA?

此致、
Masa.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Masakazu-San:
第13页的 XTR111数据表"外部电流限制"部分非常详细地介绍了此电路。 15 Ω 电阻器(R6)将电流限制在大约~35mA、即一个二极管压降 Vbe / 15 Ω=~0.55V/15 Ω。 当15欧姆电阻器上的电压等于 VBE 压降时、PNP 晶体管 Q2形成钳位来一直拉高 PFET 栅极。 电流限制主要受 VBE 二极管压降的影响。 这个电路是必需的、并且用于保护 XTR111不受故障情况的影响、这是因为 XTR111未包含电流限制功能来防止故障发生。
如果没有外部钳位、则在环路负载断开连接时可能会发生故障、从而将 Q1 P-FET 完全导通。 在电流环路断开的情况下、当负载断开连接时、外部 MOSFET 以存储在栅极电容中的大源极至栅极电压完全导通。 闭合环路的一刻、再次连接负载时、电流将流入负载。 在栅极处于低电平时、当 P-FET 仍然完全导通时、 会产生低电阻路径、并可能产生破坏性电流、具体取决于负载阻抗。 需要外部电流限制来保护 XTR111免受这 种情况的影响/使其恢复、在这种情况下、钳位会在出现高电流时将 P-FET 栅极拉至高电平。
由于 Vbe 电压是温度的一个强函数、因此它不能用作精确的电流限制函数。
请参阅以下内容:
谢谢。此致、
路易斯


尊敬的 Masakazu-San:
XTR111电流输出性能规格为0.1mA 至25mA。 该器件还支持降额输出电流范围为0-36mA、而不会出现任何问题。
IS 引脚电流绝对最大额定值、或在故障期间不会造成永久损坏的情况下可流经 XTR111器件的 IS 引脚的最大电流为50mA (拉电流)或25mA (灌电流)、如 XTR111数据表第2页所示。
之间 正常 和 负载并关闭电流环路 ±,XTR111器件提供了"输出电流的电流限制"功能 ,可将电流限制为典型值42 μ A 6mA,从而将电流限制在50mA 以下。 图23显示了 XTR111器件的"输出电流限制分布"、图24显示了"输出电流限制与温度之间的关系"。

但是、正如数据表第13页所述、 XTR111不提供内部电流限制功能、以保护电流环路断开、然后在器件启用/加电时通过低阻抗负载关闭的故障情况。 由于在电流环路打开时、PFET 的栅极电压将设置为低电平、因此在电流环路闭合的时刻、 或者在器件加电时重新连接负载、在几微秒内、高电流将流过负载、因为 P-FET 完全导通、并将通过 FET 电阻 RDS 导通电阻提供极低阻抗的路径、从而导致突然出现较大的电流瞬态。 因此、在该瞬态期间、当电流流经 R6时、需要外部电流限制电路来上拉或钳制栅极电压。 外部电流钳位需要将电流限制在50mA 或更低、以不超过器件的绝对最大额定值。 请查看以下部分。


为了回答您的问题、不带外部电流限制电路的 XTR111会 在正常运行期间将输出电流限制为42±6mA。 但是、在上述故障情况下、内部电流限制无法限制电流、因此需要外部电流限制电路、并且需要将外部电流限制设置 为~50mA 或更低。
谢谢。此致、
路易斯