This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474A-Q1:不使用运算放大器通道终端

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211120/tlv2474a-q1-not-use-op-amp-channel-termination

器件型号:TLV2474A-Q1

您好、TI!

由于该 IC 是4通道运算放大器、因此应该为未使用的运算放大器通道选择哪种端接? 是否应该将 不使用通道的输出和输入接地?

谢谢你。

此致、

Fariz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fariz、

    采用100k/100k 分压器、生成大约1/2 Vs 的辅助电压、并将未使用的运算放大器的+输入连接到该辅助电压。 将每个未使用的 OPAMP 的输入端连接到其输出端、形成一个简单的电压跟随器(增益=+1V/V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fariz、

    设置未使用的放大器、使输出不处于任一电源轨上并且输入处于有效的共模电压范围内。  Kai 的单位增益解决方案很好。

    切勿短接至输出端、并避免输入短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai 和 Ron。