This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:输出阻抗

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211360/opa690-output-impedance

器件型号:OPA690

大家好、

数据表指出、输出在禁用时为高阻抗、但在仿真中似乎具有低阻抗负载。 将1V 直流源通过25欧姆馈送回放大器输出、放大器输出似乎为~18欧姆。 可能是未为此类仿真设置 SPICE 模型。 您会确认吗?

此处是.tsc 文件、供您参考:

e2e.ti.com/.../OPA690-Disabled-Simple.TSC

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单位增益、很有可能您在 V-输入端打开输入级、然后偏置电流镜来打开输出级、您可以在增益为10表示时尝试此操作。 如果您需要单位增益、请尝试在输入端背对背肖特基二极管-当然为低 C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我正在为您设计一个 TINA 仿真;您可能会尝试复制 OPA690数据表的图23中的电路;您可以使用电流源而不是电压源来消除该过程中额外的一步。  通过使用注入到放大器中的电流源、传递函数(通过输入输出)将解析为输出(在 OUT 引脚测得的电压)除以输入(注入放大器的电流)。  这清楚地以欧姆定律显示、其中阻抗为 V/I

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我已经通过仿真确认了 OPA690的模型不是针对频率的输出阻抗建模;当输出阻抗随频率变化时、您需要通过交流响应来查看输出阻抗。  OPA690型号不支持随频率改变输出阻抗、有关这方面的信息、请参考图23

    通常、禁用功能不会设置为放大器的高阻抗状态模型;对于许多模型、我们建议客户仿真"有源"模式、并使用数据表来确定禁用或断电激活时的功能。

    此致!

    ALEC