This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328:INx 和 COMPx 输入之间的差异

Guru**** 2968840 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S328, OPA3S2859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211379/opa3s328-difference-between-inx--and-compx-inputs

器件型号:OPA3S328
主题中讨论的其他器件: OPA3S2859

2个 OPA 有一个 INx-输入和一个 COMPx 输入。 它们出现在内部连接、那么为什么要有2个独立的输入呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    OPA3S328 RGR (20引脚 VQFN)封装如下、其中两个放大器提供标准-INx、+INx 和 OUTx 引脚。  INSx 和 OUTSxx 是开关输入和输出。

    请澄清一下、哪个图或文档显示了 OPA3S328的 COMPx 引脚?

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我正在使用2种相似但不同的 TIA OPA 芯片。 我指的是 OPA3S2859。 非常相似的 IC。 我是否应该删除此内容并重新发布正确的器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    我是为 OPA3S328提供支持的应用工程师。

    让我将您的问题提交给高速放大器应用团队、该团队将为您提供有关 OPA3S2859的支持。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您向 Dominic 介绍 HSAMP!

    您好、Dominic:

    好问题:OPA3S2859的主要特性之一是集成的开关反馈路径、它允许"增益开关"以及具有三种不同增益选项的小型封装。  第四个 可选并行非开关反馈路径适用于不需要或不需要开关的应用。  第四条可选路径是从反相端子直接到 INA-引脚的引脚排列。  COM_A 和 FBX 等其他引脚是集成开关增益网络的一部分。   

    您可以参考数据表的第一页、查看图表和功能快速汇总;第8和9节也提到了第四个反馈路径。  然而、没有一个将 INA-引脚标记为反馈选项的一部分的明确图表;请注意、"第四个反馈路径"将使用 INA-。  这些备注对封装中另一个放大器的"B"参数有效、其中 INB-提供与内部放大器的直接连接(无开关)。

    我希望这对 Dominic 有所帮助!  如果您对其他部件或运算放大器有任何后续问题或疑问,请继续使用论坛。

    此致!

    ALEC