This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM102A:TSM102A 连接未使用比较器和运算放大器的最佳方法

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TSM102, TL431, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211268/tsm102a-tsm102a-best-method-for-connecting-unused-comparator-and-op-amps

器件型号:TSM102A
主题中讨论的其他器件:TSM102TL431LM339、LM358

支持、TSM102数据表并未说明如何连接未使用的运算放大器和比较器。 应该如何连接它们? 我阅读了一些数据表、其中提到切勿将输入引脚直接接地、因为这些引脚可能会消耗高电流。 以下 SNIP-IT 连接是否正常、或者它们是否以不同的方式进行连接。 如果有不同、为什么会有不同? VCC-在 IC 上接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BobL:

    感谢您的发帖。 请参阅此应用手册的第5.1节: LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南(修订版 B)。 其中介绍了比较器未使用输入的最佳实践。 一般而言、最好使用限流电阻器将输入连接到已知电压、例如 VCC 或 GND、以使比较器进入正常工作模式。 对于运算放大器、我相信您的配置方式是可以接受的。 本文介绍了如何处理未使用的运算放大器: (+)未使用的运算放大器-怎么办? -信号-存档- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以! 这就是我在上面提到的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关运算放大器、请参阅 LM324/LM358内核器件设计指南的第7节。 (PNP 输入架构允许 CMOS 运算放大器无法实现的某些功能。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这两个文档中的任何一个实际上都适用于该器件、因为我们使用了另一个类似的器件 LM613WMX、它实际上告诉您按照上述方法连接未使用的运算放大器和比较器。 " 最好将反相输入连接到输出、将非反相输入连接到未使用的放大器上的 V−。 未使用的比较器应将同相输入和输出连接到 V+、 将反相输入连接到 V。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSM102在单个芯片中集成了 LM358、LM339和 TL431。 这些应用手册绝对适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我希望这对您的 BOBL 设计有所帮助。