This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:OPA862 - A1输入偏置电流

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210220/opa862-opa862---a1-input-bias-current

器件型号:OPA862


2023-03-24 16:40:54 CDT - Mark Philip Felipe. 客户
响应


您好、John、   您也可以用我的手机拨打: 847 890-0637

在第5页的 MΩ 数据表中、A1块输入到芯片的输入电流(I)偏置为1uA、但在第16页的"概述"下、它说"A1的同相输入提供高输入阻抗(典型值为325M Ω)
对于连接通常具有非零输出阻抗的单端传感器至差分输入模拟"、325M 欧姆不是1 UA 放大器的反向、为什么它只处理同相输入、它们通常是相同的??? 运算放大器的反相和同相输入?


感谢您联系 TI 客户支持。

在对您的查询进行进一步评估之后、我相信与我们的产品/应用工程师之一进行讨论会对您的查询提供很大帮助。 因此,我建议您将您的查询发布到我们的工程师对工程师(E2E)论坛。 E2E 是我们根据产品线任命工程应用专家的地方。 该论坛由我们的专家提供支持、您将立即与他们进行互动。

您可以使用以下链接发布您的查询: https://e2e.ti.com/p/addpost

将问题发布到 E2E 后、如果您能向我们提供链接、我们将不胜感激。 此外、如果您在两个工作日内未收到 E2E 帖子的任何更新、请通知我们、我们很乐意帮助您加快进度。

如果您有其他问题、请随时与我们联系。

非常感谢。

保持安全和健康。

此致、

马克·菲利普·费利佩
德州仪器|客户支持




2023-03-24 13:42:57 CDT -系统 客户
响应


编号:CS1653473 
联系人:John Wysocki
名字:John
姓氏:wysocki
简短描述:OPA862查询
电子邮件:wysockij@lunainc.com
公司:Luna Innovations
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详细信息或备注:

在第5页的 MΩ 数据表中、A1块输入到芯片的输入电流(I)偏置为1uA、但在第16页的"概述"下、它说"A1的同相输入提供高输入阻抗(典型值为325M Ω)
对于连接通常具有非零输出阻抗的单端传感器至差分输入模拟"、325M 欧姆不是1 UA 放大器的反向、为什么它只处理同相输入、它们通常是相同的??? 运算放大器的反相和同相输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我可能误解了这个问题、但下面是我的初始回答:

    OPA862旨在用作全差分放大器(FDA)来驱动 ADC;特别是该器件考虑用于接收高阻抗源/传感器的输入信号。  如方框结构所示、A1是一个仅用于同相配置的放大器。  反相节点(VFB 表示反馈)不用于接收信号输入、而是将 VFB 与 Rf 和 Rg (反馈和增益设置)电阻器一同使用来设置 A1级的增益。  在第8节中(特别是8.2.2)进一步说明了同相输入的"高阻抗"特性/优势。  数据表明确指定该高阻抗节点、因为非反相输入是使用 OPA862的首选/选定输入。  我不建议使用反相输入作为 OPA862的信号输入(也不建议使用数据表)。   

    由于 OPA862是一款非常特殊的器件、可驱动具有高阻抗信号源的 ADC、因此这些规格是正确的。  该高阻抗同相输入节点的共模输入阻抗为325兆欧。  同样、A1块的输入偏置电流为1uA;这对应于 BJT 输入晶体管和反相节点。   

    除非您有一组特定的数据或关于 A1输入偏置电流如何影响整体电路运行的问题、否则我认为这是我在不做进一步研究的情况下能做的最好的解释。   

    简而言之:  OPA862是一款非常适合应用特定的器件、可在同相配置下使用 A1块、在固定反相-1增益配置下使用 A2块、并具有高阻抗输入、可与非零输出阻抗传感器一起使用。

    如果您在为客户的项目选择 ADC 驱动器时需要帮助、或者需要调试或审查某个设计、请告诉我。  该器件当然不是典型的 FDA 或运算放大器、感谢您提出您的问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1µA μ A 的输入偏置电流和325M 的输入电阻之间没有矛盾。 请记住、输入电阻是差分值 du / dI。 因此、对于输入电阻、最重要的是输入偏置电流随共模输入电压的变化、从数据表的图6-14中、您可以看到输入偏置电流的变化非常小。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您以更清晰的措辞传达信息。

    您好、John:

    无需担心、正如上面简单介绍的 Kai 所说。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec 和 Kai:

    感谢您的答复、我们都准备好了、问题已有了解答。

    我以前没有看到 Alec 的回应-它也有帮助。

    不正确-我想将该器件用于跨阻放大器、而众所周知、二极管会进入反相输入端(对于我的应用来说输入阻抗有点低)、    我现在看到它打算与 A1的非反向输入上的传感器一起使用。

    John W.