This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LED 的恒流源

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LMV2011, LM358LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210104/lm358-constant-current-source-for-led

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LMV2011

您好!

我为 LED 设计了电流源电路。

我不明白它是怎么工作的。

我在同一电路中仅更改了运算放大器、但仿真操作不适用于 LM358。

此电路有什么问题吗?

使用 NPN 驱动 LED 是否比 PNP 驱动 LED 更好?

1. LMV2011.

2. LM358

请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM358没有轨到轨输入或输出。 此应用中的输入电压可以正常工作(如果不降低温度)、但输出无法达到所需的高电平。

    LM358的输出能够接近负电源轨、因此 NPN 确实会更好地工作。 (另外、基极电压将包括 Rset 上的压降。) 但总的来说、您应该选择一个具有可支持您的应用的输入和输出电压范围的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rona:

    我想尝试一下将 LM358LV 与小信号 NPN 结合使用。 该运算放大器似乎最适合该电路、并且似乎不需要任何相位超前补偿。 阶跃响应中甚至没有最少的振铃、并且频率响应中也没有纹波:

    即使大信号阶跃响应看起来也不错:

    e2e.ti.com/.../rona_5F00_lm358lv_5F00_1.TSC

    相位稳定性分析显示理想相位裕度76°:

    e2e.ti.com/.../rona_5F00_lm358lv.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我实际上是根据您回复并检查的电路制作的。
    即使0是运算放大器输入端子的输入、LED 也会亮起。
    由于运算放大器输入级不能是真正的0V、因此它大约为10mV。 此时、流经 LED 的电流约为80uA、但人眼裸眼可见 LED。 我不能用这个恒流电路使 LED 完全关闭吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳、

    它的最小值为10mV、因为最小输入电压(来自您的电源)与运算放大器输入失调误差之和。

    您可以添加直流失调电压以获得零电流。 在 IN-到5V 电源之间添加一个上拉电阻器、从而在 R2上产生至少10mV 的电压。

    这提供了一个零电流"范围";它也减少了针对所有输入电压的电流。 它会向您的传递函数添加直流失调电压。 Iout =(VIN-OFFSET )/R2 ,但 IOUT 从不为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。