This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:如何使用 GUI 连接板上的三个 INA226器件

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208840/ina226-how-to-use-gui-to-connect-the-three-ina226-device-on-board

器件型号:INA226

大家好、

我的客户想要访问他们自己 PCB 板上的三个 INA226器件、它们仅保留 I2C 数据和 clk 引脚用于通信。

现在我有 INA226 EVM 可供使用、您能否提供有关如何通过 GUI 与 INA226器件通信的详细指南?

PS:

我发现有一个新的 GUI 和 EVM 版本 B 可用、我目前使用的 EVM 是版本 A

此致

Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    如果支持这种情况、GUI 将无法在客户的硬件中运行。

    版本 A EVM 用户指南是版本 A EVM 用户指南、版本 A 和版本 B 用户指南均可在 EVM 产品页面上找到、但版本 B 硬件尚不可用。 这将为您提供有关如何通过 GUI 与 EVM 进行通信的详细说明。  产品页面上链接的软件也与修订版 A 版本兼容。

    谢谢。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在此所做的说明、它有助于您连接客户的硬件并通过 GUI 调整参数。

    这是客户所需的支持、我们如何与客户板上的器件通信?

    Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    团队确实想出了一个使用我们的 GUI 与客户硬件进行交流的想法。 GUI 版本 B 如下所示: https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA226EVM_GUI。  

    客户应购买 SCB 板来与此版本 GUI 配合使用: https://www.ti.com/tool/TI-SCB 

    然后、他们可以将其硬件 I2C 线路 VCC 和 GND 连接到 SCB 板并使用 GUI 与板进行通信。 请使用版本 B 的 INA226 EVM 用户指南确定与客户硬件的适当 SCB 连接。

    如果客户具有板载 MCU、则在使用 GUI 时不能干扰 I2C 线路。 移除 SCB 线路后、它们可以恢复与 MCU 的通信。  

    谢谢。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:  

    我只是想加入另一条评论。 客户可以按照上述方法类似的方式使用 SM-USB-DIG (与 Rev A EVM/GUI 配合使用)。 这些元件可以将 Rev A GUI 与 SM-USB-DIG 配合使用、然后将 SM-USB-DIG 连接到客户硬件上的相应 I2C 线路(可以使用 Rev A EVM 用户指南确定引脚)。  

    版本 B GUI/EVM 更易于使用、因此我推荐在上一篇文章中提到的解决方案。 但是、如果您想使用 Rev A GUI 和 SM-USB-DIG 找到解决方案、这是另一个选择。  

    谢谢。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    实际上、我们拥有的硬件设备 仅是 SM-USB-DIG、是否通过第二种方法与客户板上的器件进行通信、我们是否可以访问任何参考指南来完成这些工作?

    Br

    Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    我还没有针对客户电路板完成此方法、对于如何使用 TI EVM 以外的硬件、我们也没有相关指南。

    按预期使用 EVM/指南的唯一区别是、您需要将电线实际连接到客户的 I2C 线路。 GUI 应与之相同。 应将 SM-USB-DIG 引脚(使用 J1引脚分配指南)直接连接到客户电路板上的相应线路。 确保客户的 MCU 在此过程中未在这些线路上进行通信、这会导致干扰。 然后像使用 EVM 一样使用 GUI。

    Cierra