This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324:间接驱动具有直流精度的容性负载

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210690/lm324-lm324-indirectly-driving-capacitive-load-with-dc-accuracy

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好!

我指的是以下主题:

链接原始主题

有关 LM324稳定性的问题、尤其是最后一个帖子、其中通过 TINA-TI 进行了数字仿真。
我在这里使用相同的源电路文件进行了相同的仿真、结果如下:

在帖子中写下了"使用给定的组件、2kHz 时的相位裕度为34°、100kHz 时的相位裕度为86°"、如何在上图中看到它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    根据螺纹线中的电路、您需要将 LM324 SPICE 模型添加到电路中。 可以在 此处的产品页面上找到该内容

    然后、您需要按照如何断开双反馈电路的环路 e2e.ti.com/.../Dual-FB-Beta_5F00_plus-and-Beta_5F00_minus-RevD_2800_1_2900_.pptx 中的步骤进行操作

    然后、您可以右键单击开环增益(AOL)迹线、然后选择"Phase Margin..." 然后单击您的图。 它会将您的 AOL 曲线标记为您的电路具有的相位裕度量。

    此致!
    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry。

    因此,从简化的 analisys 显示到原来的线程,然后只看得到的波特图(显示到我的第一篇文章),是不可能直接地去除了:

    "使用给定的元件时、2kHz 时的相位裕度为34°、100kHz 时的相位裕度为86°"

    对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fabio、

    我相信 Kai 已经估算了运算放大器的开环输出阻抗、并且做了 一个比较粗略的模型、将其定义为一个2k 电阻器。 然后、将器件周围组件的相位变化与负反馈的基本相位变化(-90度)相加。

    最坏的情况是、当周围组件的相位变化最大时、GBW 达到单位增益、这发生在2kHz 时、即-55.84的相移。 从原始90度中减去该值、可以得到145.84度的总相移。 180度的相移将使您得到正反馈、并使您的电路不稳定、因此您有~34度的相位、直到您回到180度的相移。

    如果不知道器件 GBW 超过单位增益的位置、您就只能进行粗略的估算。

    对于 TI 器件、我们已对开环输出阻抗和开环增益进行了建模、以便为您的稳定性仿真省去猜来猜去的麻烦。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jerry

    是的、我要做的就是找出仅由反馈环路引入的相移。 因此、考虑到 OPAMP 的附加作用、结果是进行了高度简化的相位稳定性分析。 我记得我在运行 LM324的旧 Spice 模型时遇到了问题。 因此、我忽略了它对相移的影响。 同时、当时我不知道如何正确使用"相位裕度"这个术语。 今天、我知道只有单位增益下的相移被称为"相位裕度"、而不是任何其他频率下的相移、因为只有单位增益下的相移可以使电路不稳定。

    今天、借助 LM324的新 Spice 模型(自2018年起)、我将以以下方式进行相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../fabio_5F00_lm324.TSC

    该主题可能也会让您感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087610/tida-00489-pir-amplifier-stability-analysis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    这就是问题所在、同时也感谢提供仿真文件!

    此致!