This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:偏移电压规格以输入为基准

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210477/ina212-offset-voltage-spec-referred-to-input

器件型号:INA212

大家好、

关于我们的 INA212失调电压规格、如下所示:

"RTI"是什么意思? 这是否意味着失调电压误差应该计算到输入侧;输出侧失调电压误差将是 Vos*增益,就像正常的放大器一样?

如果有任何理解错误、请帮助澄清。

谢谢


此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    sun minqiang 说:
    "RTI"是什么意思? 这是否意味着偏移误差应计算到输入端;输出端偏移误差将是 Vos*增益,就像正常的放大器?

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、

    正如 Kai 所说、您的理解是正确的。 RTI (以输入为基准)意味着偏移误差被添加到输入电压上、并且当它出现在输出上时、它将被增益放大。

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    非常感谢您和 Kai

    谢谢

    Br

    米娅