This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:动态断电控制

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210949/trf37c75-power-down-control-dynamic

器件型号:TRF37C75

您好!

我在数据表中没有找到任何有关断电引脚控制动态特性的信息、即启用的器件和通过断电引脚禁用的器件之间的增益变化(以 dB 为单位)。  那么、我要问是否已经执行了这次测量;我需要使用它来设置微波功率放大器中的 PWM。

在数据表中、断电逻辑电平为 TTL、而最小高输入电平报告为2V、与3.3V 逻辑兼容。 传统上、TTL 逻辑的定义是0-5V 逻辑、因此我要求确认我可以使用0-3.3V 逻辑电平驱动断电引脚。

此致

Vasco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasco、
       当断电引脚被拉高/禁用时、Pout 预计为零、但我们没有测量数据、当然、当该器件启用时、增益= 18dB。
    当 PD 引脚介于0.8V 和2V 之间时、输出会切换、因此您可以使用3.3V 逻辑驱动断电引脚。

    此致、
    赫鲁日