This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3404:1.8V 低电平不佳?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1851, TLV3404, LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210901/tlv3404-not-good-for-1-8v-low-level

器件型号:TLV3404
主题中讨论的其他器件:TLV1851、、 LM239

查看图4、如果输出上拉电压为1.8V、则该器件通常是不好的选择吗?

如果是、那么建议哪种也能兼容更高上拉电压的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    感谢您的联系。 TLV3404适用于上拉至1.8V。 图4仅显示了低电平时的输出电压(VOL)、这取决于 通过上拉电阻器灌入的电流大小。  使用1.8V 上拉电压和4.5k Ω 上拉电阻时、您会获得0.4mA 的灌电流并获得大约0.5V 的 VOL。 如果需要较小的 VOL、则需要较大的上拉电阻器来灌入较少的电流。 我们有一个新的纳瓦级功率器件系列 TLV1851/61、该系列具有改进的规格、但四通道尚未发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要连接一个 FPGA、我担心可能是一个弱信号。  我不知道如何连接 FPGA…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    您能详细介绍一下您的应用以及想要实现的目标吗? 您的输入和电源电压是多少? TLV3404是一款纳瓦级功耗比较器、因此不具有非常强大的驱动能力、并且对于较大的上拉电阻、其响应时间也会更慢。 速度是否是一个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速度不是问题。  但是、它可能会从迟滞中受益。  它连接机械开关。 输入端通常具有+5V 电压电位的 TVSD 过压保护功能和二极管及串联电阻。 我们使用的另一个器件是 LM239、它具有高得多的集电极开路电流、例如4mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LM239确实具有更强的驱动强度、并且可以在更低的 VOL 下灌入更多电流。 灌电流将取决于上拉电压和上拉电阻器。