This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:比较器的输出逻辑

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210377/tlv1704-output-logic-of-comparator

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件:TLV1701

您好!

相对于不同反相端子电压、比较器输出端的电压仅为3.3V VDC。 请参阅以下原理图:

比较器输出端的上拉电阻起什么作用?

谢谢。

Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kiranjit ,

    TLV1701是一个"开路集电极"输出。 输出只能灌入电流、例如带有接地触点的开关。

    当比较器输出应为"低电平"时、输出晶体管导通、并将上拉电阻器的底部"短接"到 GND。 这将生成"低电平"(0V)输出。

    当输出应为"高电平"时、输出晶体管关闭并且未导通。 由于没有电流流经上拉电阻器、因此输出为"高电平"、因为电阻器两端没有压降、输出被"上拉"至3.3V。

    R9和 R10的值是什么? MOSFET 的栅极电压是多少?

    要使输出变为"低电平"、负输入必须比正输入处于更高的电位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。

    R9和 R10的值是什么? MOSFET 的栅极电压是多少?

    >> R9:20 K 和 R10:15K  

    >>导通条件下的栅极电压为3.3 VDC  

    输出没有改变3.3 VDC。

    它是输入偏置问题吗? 或比较器功能不正常  ?

    谢谢。

    Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kranjit、

    输入端的电压是多少? 在*输入引脚(TP34和 TP35)处测量。

    比较器的电源电压是多少?

    比较器是一种简单器件。 输出将沿较高电压下的任何输入方向。 如果负输入高于正输入、则输出将为低电平。 如果正输入高于负输入、则输出将为高电平。 测量引脚上的实际电压、您应该能够确定输出状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    输入端的电压是多少? 在*输入引脚(TP34和 TP35)处测量。

    >> TP34:5.0 VDC 和 TP35:19 VDC  

    比较器的电源电压是多少?

    >> 20 VDC

     

    仅使用中间的一个 PCB 适配器板、无 MOSFET。

    黄线:+20Vdc  

    红线:接地  

    从3.3V VDC 开始、输出也没有变化。

    请分享您对此的反馈。

    谢谢。

    Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kiranjit ,

    如果正输入为5V、负输入为19V、则输出应为低电平。

    我看到您使用的是原型板。 我遇到过一些适配器板的引脚太短且与插座接触不良的问题。

    测量*输入引脚处*的电压(或至少沿适配器边缘的编号引脚)。 确保适配器板上的预期电压是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。

    此问题已得到解决。  

    我刚刚将输入和输出端子从5、4和2更改为7、6和1。  

    已根据预期计算获得输出。

    您能否分享此问题的可能根本原因?  

    谢谢。

    Kiranjit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kranjit、

    要么是电路板连接不良、要么是该通道在某个时刻损坏。 您可以尝试将 TLV1704替换为新电池。

    很高兴它开始工作。