This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TI TL331IDBVR 材料问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209111/tl331-ti-tl331idbvr-material-questions

器件型号:TL331

您好、TI 团队、

我是来自 Celestica Songshan Lake 的 Ben Wang,我有一些问题需要您的支持,谢谢。

对于采用 MPN  TL331IDBVR 的 TI 器件、我们遇到了100% ICT 测试故障 、故障症状为5V 或12V 无输出、所有故障材料生产日期代码为2229、执行材料交换验证后、故障症状跟随 TI 器件。 我们交换了旧的生产日期代码2035并重新测试、故障症状已解决、我们想知道 DC2229和 DC2035之间是否有任何差异? 是否有 EC 或 PCN? T1I8与 T1IG 之间的器件标识差异是什么?  MPN 后缀 G4有什么含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您最终会超出比较器的共模输入电压范围。 那么、"SW_VR7"处的电压是多少、"VREF_VR7"处的电压是多少?

    我会移除比较器输出端的100pF。 当输出切换为低电平时、此类电容会导致比较器输出中出现较高的短路电流尖峰。 这会增加比较器内部不必要的接地噪声和接地反弹、从而导致比较器不稳定、尤其是在没有像电路中那样使用迟滞的情况下。

    应紧急添加一个 kOhm 范围内的栅极电阻器。 这不仅是为了将栅极-源极电容与比较器的输出隔离、而且在漏极电容将漏极电压尖峰注入比较器的输出时保护比较器。 有时甚至需要添加翻盖二极管来保护比较器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您一如既往的出色支持。

    Wei

    除了 Kai 的评论之外、请包括显示部件正常工作和不正常工作的波形、以便我们可以确认所有电压电平。  最好在屏幕截图中同时包含输入、输出和 VCC。  利用这些信息、我们可以确定是否超出了 VCM 以及这是否导致了不同批次代码之间的差异。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck 和 Kai:

    非常感谢您的支持和建议。

     根据您的建议、我们尝试用1k Ω 电阻器替换100pF 电容器、 我们遇到的故障症状 已消失并通过电路内测试、您是否想确认 导致这个结果的原因?

    对于该 PN、我们从 TI 购买的是 Y2018、使用量超过160K、我们的生产和测试流程与 Y2018没有变化。 我们想知道 DC2229 (或 DC2250)和 DC2035之间的区别是什么? 是否实施了 EC 或 PCN?  器件标识 T1I8和 T1IG 之间的区别是什么? MPN TL331IDBVR 与 TL331KDBVR 有何区别 

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、TL331系列在 PCN 之下以便将裸片更换为新裸片 、这样您在订购 TL331时可以混合使用新旧裸片。 此新芯片与 "TL331B"器件是同一芯片。 顶部标记 T1I8是新芯片、顶部标记 T1IS 是旧芯片。 一般而言、新的"B"裸片更适合大多数规格、数据表首页的表中总结了这一点。  

    TL331K 是高达105C 的扩展版本温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    表示感谢。
    您是否支持与我分享有关裸片更换的 PCN?  TI 是何时实施此 PCN 的? 哪个物料生产日期代码是第一批? 有关顶部标记定义说明、请同时分享定义文件。 除了扩展的温度范围外、MPN TL331I 和 TL331K 之间还有任何其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    另一个问题是、您是否支持确认 MPN  TL331KDBVR (DC2144、批次代码1099572HFT)上的旧芯片或新芯片是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    请参阅以下 PCN:

    产品变更通知(PDF)

    现有器件最终将被"B"裸片取代、但与旧裸片采用相同的规格。 此时、您可能会收到新旧模具的混合物。 对于新设计、我们建议使用 TL331B。

    您指定的批号是"旧"裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    对于 TI PCN#20210318001.1并将其从 TI 发布给 Mouser、请检查并告知是并行将同一个 PCN 发送给 IBM 还是 Celestica? 如果是、请分享记录。 在此 PCN 的说明中、我没有找到 TL331x 系列的裸片更改项目、当前和新的裸片版本是 A、而不是 B、请支持再次确认、并建议裸片 A 和裸片 B 之间的详细差异

    请分享 TI 器件标识定义文档、我们想知道如何标识标记、并请告知  MPN TL331I 和 TL331K 之间的区别? TL331K 是否可以在没有更多关注的情况下直接取代 TL331L?

    此 PCN 的初始出货日期建议为2021年6月29日(第27周)、为什么 DC2144 (10月底)属于"旧"裸片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将相同的 PCN 发送给所有(直接)客户。 如果你想要查看 IBM 或 Celestica 的记录,你必须询问 IBM 或 Celestia。

    对现有裸片进行更改时会出现新版本。 但在这种情况下、旧裸片被完全丢弃、而新制造厂则使用从头开始设计的新裸片、因此新的裸片修订版本重新开始。(器件型号中的"B"与任何裸片修订版本无关。)

    数据表中显示了 TL331与 TL331B 之间的差异。

    I 和 K 器件之间的唯一差异是测试的温度范围。 I 和 K 都被具有更宽温度范围的 TL331B 取代。

    只要两个晶圆厂都在运营、您就可能会获得旧器件或新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    Clemen 对它进行了非常好的总结。PCN 将发送给直接从 TI 订购器件的客户。 DigiKey 和 Mouser 购买了 TI 的器件、因此他们可以获取用于向客户传递的 PCN。

    有多个组装地点、但尚未全部切换、因此您可能会混合使用新旧器件。 器件标识不会改变。

    该裸片版本与"B"器件无关。 它将是"B"裸片的修订版本"A"。 因此、不要使用裸片版本来确定使用的裸片。

    最简单的方法是查看盒标签上的组装地点代码"CCO"字段。 如果它说"美国",它是旧的死。 如果显示"CHN"、则表示这是新的"B"裸片。