This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:适合我的应用的理想隔离放大器

Guru**** 2987170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, ISO124, ISO224, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207358/iso124-best-isolation-amplifier-for-my-application

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC1411、AMC3330

我需要进行大约60-260VDC 的连续电压测量、将其穿过至少1500V 的隔离边界、然后在隔离边界的另一侧生成该电压的模拟表示。 我在输出侧有一个+15V 电压轨。 我正在考虑使用一个隔离放大器、该放大器允许我在输出端利用完整的15V 电压、以提高调节电压时的精度。 我能否使用此器件将输出侧的输入电压缩放到0V 和15V 之间?  

是否有您会推荐的不同隔离放大器或我应考虑的不同器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    虽然 ISO124是一款旧器件、但 由于具有宽输出电压范围和宽体封装、该器件仍然很受欢迎。 您是否希望在推动该要求的系统中出现大幅度的共模噪声?   

    我们还有其他三个较新的选项需要考虑。 但它们无法支持相同的宽输出电压范围:

    ISO224:此器件具有宽输入电压范围、+/-12V、最高精度、在高侧具有内部电荷泵、从而支持 VDD1范围:4.5-18V 和+/-4V 差分输出电压摆幅。  

    AMC1411:0-2V 高阻抗、输入电压范围带差分输出、并采用14mm 封装、可实现最高的隔离等级。 我们还有一款8.5mm 封装的器件 AMC1311B。

    AMC3330:+/-1V 高阻抗输入电压范围、具有+/-2V 差动输出和内部直流/直流转换器、可简化设计。  

    如果您有任何问题、敬请告知。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是重新设计、旧系统使用的电压约为0-26V。 我尝试对支持0-15V 电压的器件使用类似的范围。

    是否可以将 ISO224用作单端输出? 我想仅使用同相输出。

    谢谢。

    沙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、您可以仅使用一个输出。 当然、这会导致无法进行一定的共模噪声抑制和准确性。  

    我建议通过一个10k Ω 电阻器将另一个输出端接至地、因为它是一个驱动输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是否能够预测仅使用一个输出会损失多大的精度?

    是否值得考虑将 ISO124用于单输出?

    谢谢。

    沙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stad:

    从数据表计算的角度来看、性能并未明显下降。  

    这将取决于系统中的噪声大小并耦合到单端输出。 ISO124也会出现这个问题、但与仅使用 ISO224的单个输出相比、由于输出摆幅更大、SNR 受到的影响更小。