This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA116:PCB 布局

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INAEVM, INA116, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209722/ina116-pcb-layout

器件型号:INA116
主题中讨论的其他器件: INA121、INAEVM

大家好、

我知道 INA116是一款非常旧的器件。 但是、是否有可用的 Gerber 文件或推荐的 PCB 布局?

谢谢你。

此致、

会安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aida:  

    INA116是一种传统器件、不建议将其用于新设计。 INA121 FET 输入、低功耗仪表放大器是可能的替代方案。

    INA121具有更低的失调电压和更高的 CMRR、而功耗仅为其一半:

    https://www.ti.com/product/INA121

    以下链接提供了 INA116与 INA121之间的比较:

    https://www.ti.com/compare-products/?id=500&type=GPT&mode=alternate-gpn&partList=INA116,INA121,INA819&sticky=true

    我们提供 INAEVM 通用仪表放大器评估模块、可用于评估 INA121。INAEVM 用户指南提供了一个很好的 PCB 布局示例。

    https://www.ti.com/tool/INAEVM

    通用仪表放大器 EVM 用户指南(修订版 B)

    谢谢、此致、

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复和所有分享的材料。

    我的客户选择 INA116在其中一个测试板上使用、因为它具有低偏置电流、电流噪声和保护引脚。 我找不到任何其他具有这些特性的放大器。 我假设 INA116是唯一的一种、而这里没有任何材料?

    谢谢你。

    此致、

    会安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aida:

    INA116是输入电流最低的仪表放大器。   产品系列中的其他仪表放大器的输入偏置电流为皮安或纳安级、因此可提供更高的输入偏置电流。  除了 INA116、可提供最低输入偏置电流的器件是 FET 输入 INA121 、它支持±18V 电源、能够以 ±4pA 的电流提供低输入偏置电流。  遗憾的是、INA116是大约30年前的传统器件、不建议用于新设计。   

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我懂了。 感谢你的帮助。

    此致、

    会安