This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:替代 OPA690IDBVT

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209897/opa690-opa690idbvt-substitute

器件型号:OPA690

你好  

我当时在寻找 OPA690IDBVT、但在任何地方都找不到。 我有 PCB。 现在我正在寻找类似的替代方法:(1)增益为1的反相放大器、 (2) 增益为2的同相放大器、(3)反相加法放大器。 请提供帮助。

另外、如果我使用其他具有类似特性但具有 不同 ACL、最小特定增益的运算放大器、那么它是否会对上述电路造成任何问题? 请告诉我。

谢谢你

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faisal:  

    OPA690的独特之处在于其具有非常高的压摆率和单位增益稳定的 VFA、以及更高的输入噪声。  

    假设规范是必要的、这里有一些 TI 选项、如果它们采用 SOT23-6封装、可以查看、那么禁用功能在这里也有一点独特。  

    业界有相似的部件、但我现在将依靠这些部件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael

    感谢您的建议。 您还能告诉我 ACL 的最小指定值的捕获是什么吗? 如果我使用一个运算放大器具有大于1的最小指定 ACL 来制造单位增益反相放大器、是否会出现问题?

    好的

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增益为-1V/V 的反相放大器意味着噪声增益为2V/V 因此、您的 OPAMP 需要最小的稳定增益2V/V 最好、您通过查看 OPAMP 的数据表确认制造商是否推荐增益为-1V/V 的反相放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faisal:

    请参阅这个有关在单位增益配置中使用解补偿运算放大器的最新文档。  如果您还有其他问题或想要讨论的是您发现在替代 OPA690 SOT23的器件、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa528/sboa528.pdf

    此致!

    ALEC