This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:当同相端子(接地)低于反相端子(1V)时、INA126的输出为什么变为2.5V

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210343/ina126-why-output-of-ina126-is-going-to-2-5v-when-non-inverting-terminal-ground-is-lower-than-inverting-terminal-1v

器件型号:INA126

您好!

根据以下原理图、我们应该在 INA126U 的输出端获得0.7V、但在某些 INA126U 的输出端获得2.5V。 我想知道我们为什么会得到不同的结果、以及为什么不使用一些其他电压、例如1.5V 或1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivakumar:

    器件在线性区域之外运行。  我有一封与此主题相关的直接电子邮件、我将通过电子邮件发送给我。

    此致、
    Mike