This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:未上电输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210341/lm2903b-q1-unpowered-inputs

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903BLM2903LM339

您好-下面的客户问题:

如果通过49.9k Ω 电阻向未通电的 LM2903B 的(+)输入端施加13.5V 电压(VCC=0V)、那么该 LM2903B (+)引脚上是否有任何类型的正电压钳位二极管会尝试将一些电流传导至 VCC? 或者、该输入上是否没有针对正电流的任何钳位?

谢谢!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    感谢您的联系。 否、LM2903B 没有任何正电压钳位二极管。   无论电源电压如何、输入最高都可以达到36V、即使 V+= 0V、因此在这种情况下不会发生损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    否 LM2903上没有上部钳位。 当低于 V+~1V 时、输入级反向偏置并关闭。 下一站是器件雪崩击穿。

    请参阅 LM339系列应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    如果源极电压高于36V、则需要外部钳位。