This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:LM393-N 替换为 LM393P

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393-N, LM393, LM393B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210144/lm393-n-lm393-n-replaced-with-lm393p

器件型号:LM393-N
主题中讨论的其他器件: LM393LM393B

大家好、

面对 LM393-N 的短缺、向我推荐了 LM393P。 无需修改电路即可进行更换、或者两个比较器完全兼容。

大家好

Mauro Barbieri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393-N 最初由 National Semiconductor 提供、后被 TI 收购。 LM393/LM393B 由 TI 制造。 所有这些引脚都被设计为彼此兼容。 如果您保持在数据表限制范围内、则可以保证替代产品能够正常工作、但如果您的电路依赖于某些特定的实现详细信息、则可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    偏置电流级别甚至电源级别的组件可能与 LM393N 不同 
    单电源或双电源。

    大家好

    Mauro Barbieri.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    对于99%的应用、LM393和 LM393-N 可互换。 推动特定规格或行为的边际设计可能会有问题、但大多数应用甚至不会注意到两者之间的差异。

    与运算放大器一样、比较器可同时用于单电源和双电源、但请注意、输出将"低电平"摆动至负电压而不是接地。 因此、接地参考逻辑信号可能需要进行电平转换。

    我们强烈建议在新设计中使用新的"B"版本。