This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158-N:LM158-N-高温测试异常

Guru**** 1186850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM158-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209125/lm158-n-lm158-n-the-high-temperature-test-is-abnormal

器件型号:LM158-N

e2e.ti.com/.../6afcdb99d08bc432d4612e287df26fd6.mp4e2e.ti.com/.../629b32367080d0c8871ef9aa264564f4.mp4

℃的输出和输入在正常温度下相对稳定、但在高温测试中、温度保持在60 μ s、输入稳定、但输出波动间隙相对较大。 请帮助检查原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电压是多少? 电阻器值是多少?

    如果电路不稳定、则在10...100pF 范围内添加一个与反馈电容器并联的小电容器可能会有所帮助。 此外、请勿将电压表直接连接到 OPAMP 的输出端、而是首先插入一个100...220R 的隔离电阻器。 否则、任何容性负载都可能导致 OPAMP 不稳定。

    在 OPAMP 的正输入端使用过高电阻的情况下、由于 OPAMP 输出到输入端之间不必要的电容反馈、电路可能会变得不稳定。 因此、最好在从 OPAMP 的+INPUT 到信号接地的10...100pF 范围内安装一个小电容器。

    此外、您是否在 OPAMP 附近添加了去耦电容器?

    您能展示一下印刷电路板的照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压从24V 变为12V、部分电压为10V。 在前部是线性的(包括检测滤波器)之后、它被放大到2V ~ 18V、并且电流功耗不超过10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM158-N 只能输出到低于正电源轨4V、这可能会达到输出电压摆幅限制。 两个万用表连接在哪里测量电压?

    此外、为什么 C5 100uF 有效? 这是一个非常大的电容器。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该仪表直接接地、因此、我应该使用多少电容器、而不是 C5使用100uf、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该仪表直接接地、因此、我应该使用多少电容器、而不是 C5使用100uf、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C5位置的电容为100pF、0.1ufde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的运算放大器输出端是否需要特定的低通滤波器值? 这就是输出电容器的作用。 LM158-N 的典型负载电容应在几十皮法范围内。

    此致!
    Jerry