This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL712:上拉电阻器

Guru**** 2754445 points

Other Parts Discussed in Thread: TL712, LMV7219, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209701/tl712-pull-up-resistor

器件型号:TL712
主题中讨论的其他器件: LMV7219TLV3201

您好、E2E 专家!

你好。  

1.首先是 OE (输出使能)。 我只需为其提供5V 的电压。 我需要使用电阻器来限制电流吗?芯片的内电阻是否足够?

2、真正有用的是参考一个基本的"测试电路"。

3.另外,通过将1k 电阻连接到 Vcc 并将另一端连接到 OUT 引脚并从那里读取 Vout 输出的正确方法是吗? 我只想制造一个可以将正弦波转换为方波的简单过零电路

4.此外、由于 IN +和-可以承受+/- 25V、如果我在输入端没有齐纳二极管来提供负电压保护、是否可以?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如第2页所示,OE 是 TTL 兼容的逻辑输入。 您可以直接连接到 VCC 或 GND。 输入电流指定为 IIH 和 IIL

    此器件具有图腾柱输出。 但它们输出 TTL 电平;如果您想要接近5V 的高输出电压、则需要上拉电阻器

    4.如果可以保证输入电压保持在±25V 限值范围内、则无需额外的保护。

    TL712非常旧、使用很多电能。 考虑使用 TLV3201或 LMV7219等 CMOS 比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    克莱门斯的回答是正确的,我希望他们能回答你的问题。 如前所述、这是一个旧器件、因此基本测试电路的一般信息不多、但您对设置有正确的想法。 我还建议您使用 TLV3201、因为它具有相似的速度但功耗更小。 但是、由于该器件为轨到轨、如果您需要超出电源电压的较大电压、则 TLV3201需要额外的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个主题、尤其是 Ron 的帖子可能会让您感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/542133/about-tl712

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

    CSC、

    我将关闭这个帖子。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我们。