This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:上电前的输出状态

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209921/tlv7041-output-state-before-power-applied

器件型号:TLV7041

数据表清楚地表明、 TLV7041有一个 POR 电路、当电源电压低于斜升或斜降期间的最小电源电压时、该电路会将输出保持为高阻抗。

对于 尚未施加电源的情况、这种情况是否也适用、或者对状态有何看法? 其中一个使用案例是系统下电上电、其中 TLV7041的电源电压可能晚于其输出中电路电源电压的上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帖子 Carl

    这实际上是该系列比较器的完美用例。 器件不仅以已知状态启动、而且在 tlv7041达到高阻态的情况下、输入输入阻抗也保持高电平。 因此、即使没有向比较器施加电源电压、连接到比较器的输入也看不到任何负载。 我们将其称为失效防护功能。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    因此、现在我们的确误解了:  即使 TLV7041 不提供电源(Vcc 引脚= Vee 引脚电位、0V)、TLV7041的输入和输出都是高阻态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出后续问题。  这是正确的、都是高阻态

    卡盘