This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851, INA215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210105/ina851-ina851

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: INA215

您好!

您能否为器件"INA851"推荐一个具有 5V 单电源电压范围的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandhini:

    我想这个问题和下面帖子中的分流测量问题相关:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208778/ths4551-ths4551?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ths4551%20ina851#

    目前、INA851是唯一具有全差分输出的仪表放大器。  如前所述、 在测量连接到 GND 的分流电阻器时、INA851将需要+/-双极电源。  INA851仪表放大器输入 需要来自电源的余量大于2.5伏。  数据表建议使用 INA851输入和输出范围计算器工具 检查 INA851的输入电压范围。

    我们还提供可由单极5V 电源供电的其他仪表放大器、但这些放大器提供单端输出、因此与 INA851不等效。

    Renan 已代表您发布了您的问题、 应向您提供有关建议电路的详细信息; 如果应用被限制为 +5V 电源、那么您可以使用通过5V 电源工作的标准单端输出电流分流放大器、例如 INA215、然后使用全差分放大器进入单端到差分转换级。  以下示例假设使用单向电流检测应用。

    谢谢。此致、

    路易斯