This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210197/amc3301-amc3301

器件型号:AMC3301

您好!

在目前的设计中,我计划使用单电源 FDA 放大器在低侧电流感应(负载电流:0 - 2A 范围)输入电压24V 作为直流电源。 在 FDA 输出到另一个板后---从差分转换到单端信号调节电路到 ADC(满量程3.26V),请根据我的要求推荐合适的部件。 找到以下图像以供参考。