This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:LM32401

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209915/lmh32401-lm32401

器件型号:LMH32401

您好!

我正在使用 LM32401、请参阅随附的原理图:

e2e.ti.com/.../LMH34204-_2B00_-LMH6552--driving-the-RFSOC.pdf

1.首先为 ADC 供电-因此共模电压为0.7V

2.+5v、-5v、3.3V 的功率稍后出现。

我遇到的问题是、应是1.1V 的 VOC 大约变为零、输出摆动。 (R1上的差分电压为1.2V。)

有什么意见吗?

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、发现问题。

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助、Giora

    祝你好运。