This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:是否可以添加输出晶体管来提升输出电流?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207070/opa455-can-i-add-output-transistor-to-boost-the-output-current

器件型号:OPA455
主题中讨论的其他器件: OPA462

大家好  

OPA455是否可以使用以下电路来提升输出电流并且目标输出电压为+/- 75V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上是这样的。 但您需要运行频率响应仿真、阶跃响应仿真和相位稳定性分析。

    不过请记住、OPA455的输出电流限制为+/-45mA。 因此、您需要具有高电流增益的晶体管来实现高输出电流。 为输出晶体管级添加一个驱动级可能是合理的、这样可以使 OPA455不会超出其 SOA (安全工作区)之外。 当在高电源电压下运行电路时、这将特别有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    OPA455能否使用以下电路来提高输出电流且目标输出为+/- 75V?  [/报价]

    您能否向我们提供驾驶应用、电流要求和电流升压电路的负载类型? 正如 Kai 所指出的、它应该可以工作、但是如果这是驱动要求、OPA455可能无法摆动到±75Vpk 目标。  在应用中、设计人员需要将 OPA455的电源轨增加到±75Vdc。  

    如果您能向我们提供设计要求、我可以尝试模拟驾驶条件。  

    如果 需要±75Vpk 摆幅电压、您可以考虑使用具有相似拓扑的 OPA462、它应该会为您提供高达 ±75Vpk 的完整输出摆幅范围。 您还需要在 OPA462中将双电源轨提升至±90Vdc (OPA462为180V 器件)。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    纠正要求。 输出输出+/-50Vpk 正常、输出电流 Ipeak 为400mA。 Inormal 300mA。 输出频率为  45Hz ~ 90Hz

    OPA455是否正常?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    OPA455是否正常?

    这里是仿真、但您没有提及 需要检验运算放大器稳定性的电路应用、负载类型和其他设计要求。  

    会有一些交叉失真、但可以最大程度地减小失真。  

    e2e.ti.com/.../OPA455-100Vpp-with-BJT-03202023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    我将结束本次调查。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德