This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:使用 AMC1200减少电压测量中的增益误差

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC3330, AMC1311, AMC1300, AMC1350, ISO224, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209077/amc1200-reducing-the-gain-error-in-voltage-measurement-using-amc1200

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC1311AMC1300AMC1350ISO224、处理器

您好!

我使用 AMC1200处理电压测量电路。 我能否使用额外的 R3'电阻器来减少偏移和增益误差,如论文《具有±250mV 输入和差动输出的隔离式电压测量电路》- sbaa350a 中所示?

此致 Piotr Falkowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    我感谢您阅读 sbaa350a 并感谢您的问题。  

    AMC1200不必如此、因为 与低输入阻抗器件 AMC13xx 相比、它的输入结构有所不同、如 DS 7.3.8中所示。  

    图6. AMC1200的 TPC 部分显示了输入电流与输入电压间的关系、大家可以看到它取决于施加到输入端的电压。  

    但是、您需要考虑28k 的差分输入阻抗、它将与感应电阻并联:

    而对于预料之中350a 中讨论的 AMC1300B、如果 VINN 连接到 GND1、则输入共模电压范围将被限制在+/-125mV (假定 VINP 上的摆幅为+/250mV)、并且输入偏置电流是相当静态的、接近-30uA。 这是在0V 输入下产生失调电压并需要 R3'的过程。  

    根据您的精度要求、计划的校准和隔离要求、您可能需要考虑使用我们具有高输入阻抗的较新器件、例如 AMC1311 (0-2V 输入)或 AMC3330 (+/-1V 输入、集成式直流/直流转换器)。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。
    我们已在多种应用中使用 AMC1200、必须将其整合到我们当前的项目中。

    很抱歉,我不明白你的回复。 AMC1200的 Rin 仅比 AMC1300中 Rin = 22.22k 稍高(Rin = 28k)。 在我与 AMC1200合作的项目中、电阻 R3 (与在 sbaa350a 中具有相同的名称和功能)为412欧姆。 为什么我不需要电阻 R3'? 这是因为 AMC1200中的偏置电流比 AMC1300中的偏置电流小得多?

    此致 Piotr Falkowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    很乐意为您提供帮助!  

    正确。  

    来自 AMC1300的高偏置电流会在它从正输入流过 R3时产生偏移。 如果没有 R3'、来自负输入的偏置电流直接流向 GND。 当 R3'时、来自负的偏置电流会产生一个等于正输入上的偏移电压。  由于两个输入引脚上的失调电压相等、当在输入端进行差分测量时、失调电压会被抵消。  

    此 Excel 精度计算器可以帮助您量化这些误差的预期幅度、请注意、不包括 AMC1200、因为它是一款较旧的器件、并且与全新的 AMC13xx、AMC14xx 和 AMC33xx 系列器件相比、输入结构不同: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    正如我在上一篇文章中提到的-我建议尽可能使用高输入阻抗、低输入偏置电流器件进行电压检测。  

    AMC1311、AMC1350、AMC1351、ISO224和 AMC3330都是可用于电压感测的良好器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回答。
    现在我们来总结一下我们的对话。 在 AMC1200中、由于不同的结构和较低的偏置电流、因此无需使用 R3'电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的 Piotr。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。