This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:参数要求确认

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, OPA455, OPA445, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209304/opa455-parameter-requirement-confirmation

器件型号:OPA455
主题中讨论的其他器件: OPA445OPA593、OPA462

您好!,

µs 有一项新要求、要求电压摆幅速率为40V/us、而 OPA455则要求为32V/μ s、但想知道是否可以使用。 或帮助推荐兼容产品。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    80V 阶跃时、OPA445的压摆率 µs 为32V/μ s。  图6-43、6-44和6-45显示了 反相和同相配置中的压摆率与输出阶跃间的关系和压摆率与电源间的关系。

    我们还提供压摆率更快的其他高电压器件、但支持的最大电源电压低于150V:

    -μs OPA593支持85V 电源、压摆率为45V/μ s。

    -虽然供电能力低于150V ,但其他设备的压摆率更高。

    Question:

    应用是否需要高电压150V 电源功能?

    应用中的输出摆幅阶跃要求是什么、以及它们需要多快才能稳定?  

    请告诉我们应用中的最大电压电源、带宽或任何其他关键要求。

    谢谢你

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    1.客户需要100V 以上的电源、SR±40至±60V/us、最大60V/us 要求必须得到满足、带宽是几兆位、需要轨到轨输入。

    应用是否需要高电压150V 电源功能?

    应用中的输出摆幅阶跃要求是什么、以及它们需要多快才能稳定?  

    请告诉我们应用中的最大电压电源、带宽或任何其他关键要求。

    [/报价]

    2. 但是我一直在寻找所有的产品,但是没有什么能满足这种需求。

     请帮助提供建议、未来是否会有任何产品计划?

    3、 客户有一个问题,他想确认。

    客户知道 ADI 6090-5标记了最大和最小 SR 值、当最小值不符合要求时、客户回答说需要筛选产品、并非所有产品都符合要求。

    它仅指示典型值32V/us、没有最小值。  它的工作方式是这样的吗? (ADI 的反馈似乎没有任何意义)。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    关于您的问题、

    1. 客户需要100V 以上的电源、SR±40到±60V/us、最大60V/us 要求必须满足、带宽为几兆位、需要轨到轨。

     μs、正如您提到的、我们目前没有任何支持电源=> 100V 和40到60V/μ s 转换率的高转换率的放大器。 我目前没有满足100V 电源电压、SR±40至±60V/us 的可用器件。   OPA593 μs 45V/μ s 压摆率、但最大电源电压为85V;OPA445、OPA462支持更高的150V 和180V 电源电压、但压摆率限制为32V/μ μs s。

    客户知道 ADI 6090-5标记了最大和最小 SR 值、当最小值不符合要求时、客户回答说需要筛选产品、并非所有产品都符合要求。

    它仅指示典型值32V/us、没有最小值。  它的工作方式是这样的吗? (ADI 的反馈似乎没有任何意义)。

    [/报价]

    一般而言、放大器数据表仅提供压摆率的典型值而不提供最小规格的情况并不少见。  放大器的压摆率通常是输入级偏置电流的函数、压摆率会随温度、器件和批次间的变化而变化。  保守的指南允许 在未修整的器件上允许±30%的典型值。   

    尽管如此、我无法评论其他制造商的器件。

    谢谢。此致、

    路易斯