This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855启用时具有峰值电压输出

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207550/opa855-opa855-has-a-peak-voltage-output-when-enabled

器件型号:OPA855

您好!

OPA855的功耗相对较高、则由客户使用使能功能。 启用运算放大器时、输出端具有峰值电压(300mV-400mV)和下探头的负电压。 约70us 后、输出电压恢复正常、 请帮忙分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    OPA855在断电期间的性能在很大程度上取决于实际电路以及输入和输出信号。 因此,如果没有更多的信息,就不能给出令人满意的答案。 请提供更多信息(原理图、示波器图等)。

    请记住、这是一种断电功能、以尽可能降低 OPAMP 的电流消耗。 但这不是输出多路复用特性。 它可用于输出多路复用、但仅在满足特定条件时才满足。 如图7-23和7-24所示的性能、只有在完全相同的条件下才能实现、 这 Ω"VS+= 2.5V、VS–=–2.5V、RF = 453k Ω、增益= 7V/V、RL = 200k Ω Ω"、再加上1Vpeak 的输出电压摆幅。

    请记住、如果信号电平较高、内部保护二极管可能会发生正向偏置、从而可能降低性能。 已阅读数据表的第9.4.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

     同意 Kai 的意见。 启用和禁用功能期间是否施加了输入信号? 如果禁用器件时也出现相同信号、是否有输出?  

     Kai 和 Bharat 最近在此 e2e 主题中详细介绍了具有类似启用/禁用功能的器件的内部 ESD 二极管。  

    谢谢!
    SIMA