This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207287/opa657-opa657

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:OPA818、

我需要将 OPA657N 用于正在进行的项目。

所需数量以千为单位。

您能帮我解决元件采购问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Well Varun、  

    该 SOT23版本肯定显示为缺货。  

    OPA818有一个更新得多的工艺的裸片升级-他们当然用 SOT23版本降了、但还没看到呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您关注 OPA657。 目前 SOT23封装的 OPA657缺货、但我们会很快将其补货。  

    正如 Michael 提到的、我们现已推出新一代器件 OPA818。 它不是直接替代产品、但具有更低的噪声规格和更宽的带宽。 OPA818也是一款解补偿放大器、具有相同的最小增益规格7V/V  我们目前在 TI store 中拥有超过50ku 的数量。  

    您对多少件商品感兴趣以及何时订购?

    谢谢!
    Rachel