This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859-EP:OPA3S2859-EP 谐波失真规格

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859, OPA3S2859-EP, ADS52J65, OPA855-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206550/opa3s2859-ep-opa3s2859-ep-harmonic-distortion-specs

器件型号:OPA3S2859-EP
主题中讨论的其他器件: ADS52J65OPA855-Q1、OPA3S2859

尊敬的支持团队:

在通读 OPA3S2859-EP 数据表时、我没有看到二阶和三阶谐波失真(HD2/HD3)的规范、并想知道这些规范是否在其他地方列出?

此致!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我将询问我的团队并调查我们是否有关于 OPA3S2859-EP 器件 HD2/HD3的实验室工作或仿真记录。  通常、数据表中包含的项目会很贴心;我想知道您对利用 OPA3S2859-EP 的设计要求是什么?

    能否与您分享更多关于系统和性能需求的信息?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    TIA 用作 OFDR 应用中数据采集前端的光电二极管前置放大器、其中我们还使用 TI 的125MSPS ADS52J65八路高速数字转换器。 目前正在使用 ADA4817-2 FastFET 放大器、用于宽带跨阻应用。

    我正在寻找的是能够比较对我们的应用至关重要的各种规格、例如低输入电容、低噪声、低失调电压、 3dB 带宽以及二次谐波和三次谐波失真规格(HD2/HD3)、因为我已经为 ADA4817-2提供了所有这些规格、我打算将其替换为具有可编程增益的 OPA3S2859-EP 器件。

    根据我们的用例、使用 OPA3S2859将有助于利用整个动态范围。  我还介绍了 OPA855-Q1、只是为了进行比较、 它在数据表的便利图表中指定了谐波失真、但我在 OPA3S2859中找不到任何关于失真的参考、并认为这通常以某种形式在数据表中指定、无论是 HD2/HD3、THD 还是 THD+N  

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

     感谢您的讲解! 您是正确的;我不认为我见过其他没有指定失真的高速放大器。 我目前正在调查原因,因为 Alec 目前不在办公室。  

    此致、

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

     我给您发送了一条私人消息。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima、

    我收到了您的消息、这可以解决我的问题。 数据表是否会在某个时候更新此信息?

    此致!

    彼得