This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:非线性温度漂移-跨阻放大器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209187/opa838-non-linear-temperature-drift---transimpedance-amplifier

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: OPA837

团队、您好!  

我的客户设计了以下 TIA 并观察非线性温度。 温漂问题:  

OPA838的电源电压为0V 和3.3V、VREF_OFFSET 为1.45V、所以我们可以在基准电压周围的两个"方向"使用 TIA (尽管存在单极电压电源)。

对 OPA838的要求非常高、因为在输入电流和温度范围内、其振幅线性度都应该非常恒定。
遗憾的是、我们在测量中看到这里显示了非线性。 我们使用具有非线性特征的输入信号作为输入信号(下图的 X 轴)调制电流源、并记录 TIA (图的 Y 轴)在不同温度下的输出信号。 在这里可以看到、曲线在两个测量温度下与大约300mV 的输出振幅相交。
1.这可能是由于温度相关放大造成的吗?
2.有可能与 OPA838的小信号和大信号行为结合使用?
3.有没有建议哪一个 OPAMP 在这里更好?

关于表:幅值的差值为"高-最小"、最后一列显示了不同温度下的幅值差异。 在这里、您可以看到在0.2 - 0.9 (输入电流源)的范围内、最大差值约为4.8mV。 一个总是相等的差异不会是一个问题,这些曲线的"交点"(非线性效应)给我们带来的问题。

输入电流源[V]

50°C

25°C

高[V]

最小[V]

振幅[V]

高[V]

最小[V]

振幅[V]

差值(25°C - 50°C)[V]

0、20.

1、4308.

1、4282

0、0026

1,4338.

1、4312

0、0026

-2204E-16.

0、30.

1、4308.

1、4263

0、0045

1,4338.

1、4296

0、0042

-0,0003.

0、40.

1、4507.

1、4224

0、0083

1,4338.

1、4261

0,0077

-0,0006.

0、50

1、4306

1、4112

0、0194

1,4346.

1,4155.

0191

-0,0003.

0,60.

1,4315.

1、3763

0.0552.

1,4346.

1,3837.

0509.

0、0043

0,70

1,4337.

1,3209.

0、1128

1,4357

1、3277

0,108.

-0,0048.

0、80

1,4337.

1、2524

0、1813.

1,4357

1、2563

0、1794

-0,0019.

0,90

1,4337.

1、1801

0,2536.

1、4257.

1、1808年

0,2449.

0、0087

1、00

1,4337.

1,1038.

0、3299

1、4392

1,1038.

0,3354.

0、0055

1、10.

1、4353

1 0271

0、4082

1、4392

1 0233

0,4159.

0,0077

1、20.

1、4353

0、948

0、4873

1、4392

0,94.

0,4992.

0,0119

1、30.

1、4353

0、833

0、6023

1、4392

0、826

0、6132.

0109

希望您能有所帮助!

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、1月、首先、我们必须解决稳定性问题。 您说到源电流、它的电容是多少。 OPA838不是单位增益稳定的、如果您将其推入振荡中、这可能是您的问题、OPA837是单位增益稳定版本中的压降。 但它也可能需要一些相位裕度工作。  

    如果源的 C 非常低、则可以通过反相输入端的接地电容来稳定 OPA838电路、最小稳定增益约为6V/V、因此反相节点上的5*160pF 到 GND 为800pF。 这很容易尝试。  

    此外、这似乎是直流测量? 源 Z 匹配该双极输入 VFA。 在 V+偏置网络上、使100 Ω 等于反馈 R。此外、有时、这些超高速输入级与1uF 源极 C 不同、可能需要像10欧姆那样将其串联插入 V+输入端。  

    OPA838是一个非常高功效的解系数 VfA、晶体管仍然大于10GHz ft、所以它可以有点接触。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    切勿将示波器或电压表直接连接到 OPAMP 的输出端。 始终插入合适的隔离电阻器。

    Unknown 说:
    OPA838的电源电压是0V 和3.3V、VREF_OFFSET 是1.45V、所以我们可以在基准电压周围的两个"方向"使用 TIA、尽管存在单极电压。[/引号]

    在所有这些测量中、"VREF_OFFSET"是什么?

    什么是 C101? 具有取决于温度的泄漏电流的钽电容器?

    我会用高质量100nF X7R 替换 C101。

    顺便说一下、不适当的焊接和洗涤也会引起一些问题...

    Unknown 说:
    很遗憾、我们看到测量结果中显示了非线性。 我们使用具有非线性特征的输入信号作为输入信号调制电流源(下图的 X 轴)、并在不同温度下记录 TIA (图的 Y 轴)的输出信号。

    "具有非线性特性的输入信号"是什么意思?

    您的输入信号是什么? 能否显示示波器图? (对于示波器图、您可以将电流信号输入到简单的接地基准电阻器中。)

    当您选择纯直流输入电流时、输出信号是多少?

    当您选择纯交流输入电流时、输出信号是多少?

    分配并征服  

    [/quote]