This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:具有反馈 T 网络的 TIA

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207724/opa657-tia-with-a-feedback-t-network

器件型号:OPA657

大家好  

我正在考虑具有反馈 T 网络的 TIA 设计。

目标增益约为120dB、BW 应大于1MHz。

我几乎已经完成了、希望您能进行回顾。

带宽:

稳定性:

我要除去 T 电阻器的偏置电压。  

但使用电阻器偏差会导致 不稳定。  (小电阻值会大幅降低增益)

那么、是否还有其他方法可以做到这一点呢? 我不想在这里添加一个运算放大器缓冲器。  

谢谢!