This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:器件替代方案

Guru**** 2964920 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, OPA2990, OPA2186, LMC6482, OPA2191, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208699/lmc6482-device-alternative

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件: OPA2191、OPA2196、 OPA2376、OPA2186、OPA2990

大家好、

你好。  

我正在寻找 LMC6482的引脚对引脚替代产品。 我找到的最接近的器件是 OPA2196和 OPA2191。 但是、这些器件也处于缺货状态。

我发现器件 OPA2376是引脚兼容的(采用 DGK 封装)、但我想确认我是否可以使用它来代替  LMC6482作为替代方案。 如果没有、您可以推荐其他器件吗?

提前感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    LMC6482具有16V 电源轨-通常用于+/- 5V 或单端+12V 等电源轨。 您使用的是 OPA2196/2191、这正是我建议更换的器件。  OPA2376的最大电压仅为5.5V  如果客户仅在5V 电压下使用器件、这将是一个不错的选择、并且有更多器件可供选择、但我怀疑他们需要高于5.5V 的工作电压。

    我们的斩波放大器与 OPA2186中的 LMC6482具有相似的电源/电流范围、但遗憾的是没有 DGK 封装。

    您还可以查看 OPA2990、它具有更高的失调电压、但适用于失调电压并不重要的情况。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    LMC6482具有16V 电源轨-通常用于+/- 5V 或单端+12V 等电源轨。 您使用的是 OPA2196/2191、这正是我建议更换的器件。  OPA2376的最大电压仅为5.5V  如果客户仅在5V 电压下使用器件、这将是一个不错的选择、并且有更多器件可供选择、但我怀疑他们需要高于5.5V 的工作电压。

    我们的斩波放大器与 OPA2186中的 LMC6482具有相似的电源/电流范围、但遗憾的是没有 DGK 封装。

    您还可以查看 OPA2990、它具有更高的失调电压、但适用于失调电压并不重要的情况。

    此致、
    Mike