This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:LM311中的迟滞

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207395/lm311-a-hysteresis-in-lm311

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的先生,请回答

我需要在 LM311中设置迟滞。 请报告,我应该在引脚"COL" 和"+IN"之间还是在引脚"COL"和"-IN"之间连接反馈电阻器吗? 我明白、在这种情况下的反馈应该是正的、但我对 LM311输出端存在一个晶体管感到困惑。(因为该晶体管会反转信号?)

TIA 的问题

此致、

弗拉基米尔·瑙门科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    LM311的独特之处在于、您可以有两个输出选项:

    集电极开路、发射极接地、集电极与逻辑高电压之间有一个上拉电阻。 这是最常见的配置。 反馈应返回到正节点。

    发射极开路、集电极至逻辑高电压、以及从发射极到 GND 的下拉电阻。 在发射极开路配置下、输出逻辑反相 。 反馈应返回到负节点。

    您打算使用哪种输出配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀..轻微错误...POST 已更正-请在线阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Paul、谢谢你。 我使用集电极开路、将发射器接地、并在集电极与逻辑高电压之间使用一个上拉电阻器。  反馈电阻应位于集电极和"+IN"之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    可以。

    更多信息、请参阅以下应用说明。 虽然它使用不同的器件、但原理是相同的。

    具有和不具有迟滞功能的比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我将运行 TINA-TI 仿真:

    e2e.ti.com/.../vlad_5F00_lm311.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    弗拉基米尔

    如果需要进一步支持、请随时告知我们。  否则、我们将考虑这个已关闭的选项。

    感谢您对该论坛的支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Kai、谢谢您!