This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:首选阻焊层

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208177/ina240-solder-mask-preference

器件型号:INA240

大家好、

我们的 INA240数据表具有以下两种阻焊层定义、 您能帮助解释这两种定义之间的区别吗? 阻焊层可以大于或小于金属引脚?

我们更喜欢哪一个?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许同时使用这两种类型。 要了解哪一种方法更受欢迎、请咨询电路板制造商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    如果封装的焊盘间距非常小、则可能会出现不必要的焊接连接。 有两种方法可避免出现这种情况。 使用 NSMD 方法时、焊盘必须相当窄、以允许焊盘之间有足够的阻焊层。 另一方面、采用 SMD 方法时、焊盘可以更宽。 但为了在焊盘之间有足够的阻焊层、阻焊层必须部分覆盖铜。

    SMD 方法的额外优势是允许在焊接连接上使用更多的铜、从而改善从封装到印刷电路板的热流、从而实现更好的芯片冷却。 因此、封装越小、焊盘越窄、建议使用的 SMD 技术就越多。

    SMD 方法的缺点是电路板制造商通常使用 NSMD 方法生成阻焊层。 因此、您必须与电路板制造商交谈、让他使用 SMD 方法。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    正如克莱门斯和凯所提到的,任何一个选项都是好的。  我认为 NSMD 对于像这样的更大几何体更常见。

    此致、Guang