Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240 大家好、
我们的 INA240数据表具有以下两种阻焊层定义、 您能帮助解释这两种定义之间的区别吗? 阻焊层可以大于或小于金属引脚?
我们更喜欢哪一个?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kelly:
如果封装的焊盘间距非常小、则可能会出现不必要的焊接连接。 有两种方法可避免出现这种情况。 使用 NSMD 方法时、焊盘必须相当窄、以允许焊盘之间有足够的阻焊层。 另一方面、采用 SMD 方法时、焊盘可以更宽。 但为了在焊盘之间有足够的阻焊层、阻焊层必须部分覆盖铜。
SMD 方法的额外优势是允许在焊接连接上使用更多的铜、从而改善从封装到印刷电路板的热流、从而实现更好的芯片冷却。 因此、封装越小、焊盘越窄、建议使用的 SMD 技术就越多。
SMD 方法的缺点是电路板制造商通常使用 NSMD 方法生成阻焊层。 因此、您必须与电路板制造商交谈、让他使用 SMD 方法。
凯