This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072H:TCA0372/L2720的放大器替代产品

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072H, TLE2301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208101/tl072h-amplifiers-replacement-for-tca0372-l2720

器件型号:TL072H
主题中讨论的其他器件: TLE2301

大家好、

我是深圳 AA1团队的 FAE。

我的客户 Holatek (JMGO)在投影仪中使用 TCA0372和 L2720。

这些放大器用于驱动 与 DAC 配合使用的电流 计、电流计用于提高分辨率比。

 我使用交叉参考搜索、它会推荐我 TL072H。

考虑到它们需要1A 的输出电流、我认为 TL072H 不是合适的器件。

您能为客户提供一些建议吗?

谢谢!
伊夫·李。