This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:LMP8640QMKX-T/NOPB

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207959/lmp8640-lmp8640qmkx-t-nopb

器件型号:LMP8640
主题中讨论的其他器件:TMP103

请参考 TMP103案例, 对于 LMP8640QMKX-T/NOPB 一种旧的美国国家半导体,多卷带 相同 TKY ID/封装 ID ,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、

    我将对此进行研究、一旦收到团队的反馈、我将在明天之前跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、

    就像您上面链接的 TMP103案例一样、这对于我们的器件是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP8640QMKX-T/NOPB

    您好!
    抱歉、我可能解释错误。 我实际上是指下图中突出显示的配送追踪代码。 不同卷带使用相同的 STC 代码是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    是的、这是正常的。 正如 Ren 在 TMP103线程中指出的、单个晶圆通常可以包含数万个器件。   这些器件 通常会一起通过我们的组装流程和测试。 假设 SPQ 比被测器件总数小一些、则 批次和跟踪代码信息将在批次的所有这些卷带中保持相同。