This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:远程电流检测

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208072/amc1400-remote-current-sensing

器件型号:AMC1400

您好!

我的应用需要将 AMC1400放置在一个板上、而将电流感应电阻器放置在另一个板上。

这两个电路板通过电缆连接。  电缆将承载 VDD1、GND1、INP 和 INN 信号。

我知道建议在 INP/INN 引脚附近连接输入 RC 滤波器、我可以这样做。

AMC1400和电流检测电阻器之间的电缆长度是否有任何限制?

谢谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    出于好奇心、此类应用属于哪种类型、您需要考虑多久的电缆长度?  

    VDD1电源将如何生成?  

    一般而言、最好将 AMC 器件和高侧电源电路靠近分流电阻器、然后通过长迹线/连接布置差分输出。 由于 AMC1400的输入电压范围相对较小、即250mV、将此信号长距离路由可能会使运行中的 HV 开关噪声耦合到输入端、从而降低精度。 输出电压摆幅为+/-2.05V、并且器件低侧的噪声幅度通常要低得多。 对于建议的配置、我建议在每个输入端到接地端之间添加共模滤波电容器、其幅度比差分滤波电容器小10-20倍。 此外、应同时向所有高侧器件引脚施加任何瞬态过压、这一点很重要。 如果在高压域的某个位置发生故障、高侧电源 必须能够 在短时间内跟随瞬态、以确保器件不会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的答复。

    此应用用于高电压和低电流电源、其中感测电路与高电压线路相隔离。 电缆的长度将小于1英尺。 考虑使用 UCC12051生成 VDD1。

    Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    很乐意提供帮助-我认为这是很好的。 准备就绪后、欢迎您进行原理图和/或布局审核。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的帮助!

    各位保重、

    Dave