This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:技术问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208179/lm2904-q1-technical-issue

器件型号:LM2904-Q1

你(们)好

客户目前想用放电操作对三相电机进行电流采样、但客户的电源电压主要是5V、但客户没有采样、电压会达到24V、超出共模电压范围、 并且在采样期间共模电压将非常小。
1为了帮助确认3.3V/5V 电源、输入端的30V 共模电压、是否会导致释放自锁或无法恢复?
2、去除共模电压后、操作释放回到正常工作时间多长时间?是否有延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Colt、

    您能否分享一下原理图? 电源是否更改为24V 或输入是否更改为30V (或同时更改为两者)?

    两个输入是否都将高于共模电压?

    此致!
    Jerry